This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Ucc28780- HVG 电平

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966108/ucc28780-ucc28780--hvg-level

器件型号:UCC28780

Jaden:

 您可以提供任何解释、说明为什么 HVG 引脚不会达到11V? 电压保持在9.85V

在焊盘 HVG 和耗尽模式 FET 之间、除了22V 齐纳二极管、2200pF 电容、没有别的了。  

因此、控制器中的11V 稳压器似乎没有开启。

我们在控制器芯片中发生了故障。 HVG 和 VSW 不会达到适当的电平。  尽管 VDD 最初确实上升至17.5V。

如果能帮助理解这一点,我们将不胜感激。

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin

    Jaden 今天未介绍 E2E、我已将您的帖子分配给 Jaden、请在周三前回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    正如您所说的,控制器出现故障,因此您用新控制器更换了它,并检查了它周围的组件,如齐纳和盖。  如果 HVG 超出稳压范围,则内部稳压器或外部组件已发生故障。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaden

    感谢您登记入住。

    我们将放置一个新的控制 器、但首先、在新器件进入之前、我们检查所有连接到器件所有16个引脚的器件。

    我们知道,从 REF 引脚到引脚16的万用表读数比新的引脚阻抗低得多....耗尽型 MOSFET BSS126已损坏(!) 但没有其他任何东西受到损坏。

    我们将改变一些东西-否则、做同样的事情并期待不同的结果将是疯狂的。

    这次、我将在引脚14和电容(.1uF)之间添加10欧姆电阻。 我认为 REF 输出无法处理0.1uF 的充电/放电、即使在50ms 的速率下也是如此。

    #2更改:尽管评估套件在 HVG 节点处使用2200pF、0402 X7R 电容器时工作正常、但我们将用 具有相同值0805尺寸的 NPO 替换它。 0402尺寸的理论具有较差的 Q 值和 高直流电压(dV 大约为17V-对于 X7R 来说很大)。也许是我们板中的一个因素,谁知道..... NPO 没有此类行为。 非常稳定。

    我可以在您的电子邮件中向您发送我们的特殊测试方法吗?...ppt 文件也有测试结果。

    是的、28782 对于启动是相同的-这是我们遇到的问题。 不会再去那里了。

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    请向 Jaden 发送朋友请求、然后您可以向他发送包含您的文件的 DM。