This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS613222A:为风扇供电

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965733/tps61322-tps613222a-power-a-fan

器件型号:TPS61322

各位专家、您好!

我的客户使用 TPS613222A 为风扇供电。  3.3V-4V 输入、5V 200mA 输出。 但风扇的启动电流有点高、如下图所示。 请建议是否存在风险?如何避免潜在问题?

此外、根据数据表的建议、它们在 SW 和 OUT 之间使用了一个1N5819二极管。 他们发现、如果在空载条件下、1N5819的温度会急剧上升。  请帮助您告知可能导致此问题的原因? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您是否可以共享波形、包括 Vin、Vout 和 SW?  

    恐怕输出电压已经下降了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!