This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:LED 驱动器建议

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922, TLC59291, TLC5929, TLC5923, TLC5921, TLC5941, TLC5940, TLC5943, TLC5927, TLC5926, TLC5944, TLC5924, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965661/tlc5929-led-driver-recommendation

器件型号:TLC5929
主题中讨论的其他器件:TLC5922、、 TLC5923TLC5921TLC5941TLC5940TLC5943TLC5927TLC5926TLC5944TLC5924TLC59116

您好!  

我正在寻找符合以下基本要求的 LED 驱动器:

  • 串行(SPI 类型)接口
  • 16个单独的 LED 驱动器
  • 每个驱动器具有高达50mA 的灌电流

TLC5922似乎是唯一符合上述规格的器件。  

您是否还有其他器件建议、其中最关注的是价格和寿命?  

此外、我注意到 TLC5929 TLC59291是串行总线数据接口、但不是专用的 SPI。 您是否见过有人使用这些类型的任何 LED 驱动器芯片成功使用 SPI 而不是串行总线数据接口?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    对于16通道和50mA 开/关输出、TLC592x (TLC5921 / TLC5922 / TLC5923 TLC5924 / TLC5926 / TLC5927 / TLC5929 / TLC59291)可以满足要求。 这里还有一些 PWM 输出器件 TLC5940 / TLC5941 / TLC5943 / TLC5944也可以支持它。

    一些客户使用 SPI 来控制其他类似的串行接口器件、但不使用 TLC592x。 我认为可以使用 SPI 来控制这些骰子、但需要进行一些修改。 需要注意的一点是:1)使用上升沿激活的模式、SCLK = 0 (空闲时);2) 向 LAT 引脚添加 GPIO、将数据锁存在器件上。 需要满足数据表中的要求。 3)由于 SPI 的数据需要是整字节、但某些器件需要像17位这样的非正时长度。 在这种情况下、我认为需要将活动数据填充到 LSB 中、因为 IC 内部有移位寄存器。 4) 4) SPI 读取命令不容易执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回复!  

    TLC59291也会以类似的方式工作吗? 我注意到、该封装的尺寸明显更小。  

    另一个问题是在更新内部寄存器时使 LED 闪烁或以其他方式更改状态。  某些控制器是否具有独立的控制引脚、以便在更新寄存器时关闭所有 LED?

    最后、I2C 似乎是更常见的接口、我们是否有任何具有上述要求但具有 I2C 接口的推荐器件? 如果使用 TLC5921、I2C 接口是否会像 SPI 接口那样困难?  

    另一个小问题是、这适用于 LED 显示屏。  

    此致、  

    JDJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    是的、TLC59291与 TLC5929器件相同、但采用 QFN 封装。 将 TLC5929的高电平空白引脚拉低可控制关闭所有通道。  

    您需要控制多少个 LED? 如果您不需要级联太多 LED 驱动器、建议使用具有 I2C 接口、16个通道和120mA 最大输出的 TLC59116。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能需要驱动30个 LED。  它们实际上是15个双色红色/绿色 LED。

    对于 TLC59116、您是否建议将 RESET 引脚拉至高电平以控制与 TLC5929器件的空白引脚相似的所有引脚关断?  

    感谢所有的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    这两个引脚都将在拉低时关闭所有通道。 但在拉高之后、它们几乎没有什么不同。 对于 TLC59116、当拉低复位时、寄存器和 I 2C 状态机保持在其默认状态。 释放 RESET 后、所有寄存器仍为默认值、因此您需要写入所有寄存器才能再次打开 LED。