This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:I2C 通信

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966486/tps65132-i2c-communication

器件型号:TPS65132

大家好、

我的客户正在考虑使用具有+/-5.4V 输出的 TPS65132W。 对于以下问题、您能提供建议吗?

(1)使用±5.4V 的默认设置电压值时、是否不需要 I2C 通信?

(2)如果不需要 I2C 通信、是否可以将 SCL 和 SDA 引脚保持未连接(悬空)?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    A1 ----   否

    A2 ---- SCL/SDA 应该有一个到 Vin 的上拉电阻器、而不是保持悬空。 如果您愿意、可以为两者使用一个上拉电阻器、方法是将 SCL/SDA 连接在一起、然后使用10k 电阻器将其上拉。 这是因为 SCL/SDA 都是漏极开路。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    感谢您的回答。

    对于 A1、这是否意味着即使使用默认5.4V 也需要 I2C 通信?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    很抱歉、含糊不清。 使用默认+/-5.4V 时、不需要 I2C 通信。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    感谢您的回答。 我知道。 我将通知客户。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

    此致、

    辽卡特