This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D 不工作

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25601D, BQ25611DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961646/bq25611d-bq25611d-nonoperational

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

我有一个电路板、请参阅随附的电源部分屏幕截图、该电路板最初具有 BQ25601D、但 由于 BQ25601D 的默认过压锁定设置、因此必须将其替换为 BQ25611D。 物理更换似乎已成功、但部件似乎无法正常工作。

我可以通过 I2C 总线从器件读取寄存器、但 REGN 输出大约为10V (数据表中绝对最大值为7V)、它不会调节 SYS 或 BAT 输出电压、并且看起来不会尝试切换。 请注意、 在我能够修改寄存器设置以提高过压锁定设置以支持12V 输入后、我在 BQ25601D 上看到了类似的行为。

此电路是否可能会损坏 BQ25611D、使其无法运行?

通过 将电路板上的 U5输出与评估板的 VIN 跳线、然后将评估板上的 SYS 电压跳回到电路板上进行以下更改、我能够从 BQ25611DEVM 评估板上为电路板断电 1)移除 L3、2)移除 R9、R10、R173和 R174、并将 D+/D-短接在一起;3)从 U3的 PG 信号中启用 U2。 但是 、我的电路板上的 BQ25611D 仍然不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    如果 REGN 为10V、则 IC 损坏。

    您的输入电压在上电时是否有可能过冲或下冲?  加电时是否可以发送 VBUS 和 REGN 的示波器快照?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎出在下游升压稳压器。 如果我将该稳压器的启动保持在关闭状态、则该部件正常工作。