This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:采用 TPS3422的按钮去抖动器

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TPS65287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964326/tps3422-button-debouncer-with-tps3422

器件型号:TPS3422
主题中讨论的其他器件: TPS65287

大家好、

我想了解一下采用 TPS3422或类似器件的按钮去抖动器。  

目标是将按钮用作输入器件、以启用和禁用降压转换器。

我不希望有一个自动关闭器件的复位计时器。 此外、我不想在 我的设计中使用 TPS65287。

我是否缺少任何其他 IC?

非常感谢、

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    我对您的应用有点困惑。  您是否只想有一个按钮来打开和关闭您的主管?  降压转换器有一个 EN 引脚。  您只需使用一个连接到 VDD 的上拉电阻器来开启转换器。  您可以将按钮置于 EN 引脚的输入端、这样、如果将按钮置为有效、EN 引脚将被拉低。  这是您所指的吗?  我希望我已经回答了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢你的答复。 我没能补充一点、我想使用非锁存按钮。

    否则、您的解决方案显然会起作用!

    不过,这种简单的事情不能做真的很奇怪?

    Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    您提出的问题是我们没有的问题。  您提出的想法需要某种基于锁存的系统、例如开关类型。