This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619RTWR 的充电电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965178/bq25619-the-charging-current-of-bq25619rtwr

器件型号:BQ25619

你(们)好

我客户的项目是 BQ25619RTWR、如何获得高达1.5A 的充电电流、电流设置如下:

REG00、0X12

REG01、0X12

REG02,0XB8

REG03、0X60

REG04,0X40

REG05,0X8E

REG06、0X26

发现充电电流为1.3A、但如果将 REG02更改为0XBF、则电流将为100mA。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    当电流为100mA 时、请提供寄存器0x07至0x0C。 此外、请提供 VBUS、VBAT、SW 和 ICHG 的示波器捕获。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。