请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 你(们)好
我客户的项目是 BQ25619RTWR、如何获得高达1.5A 的充电电流、电流设置如下:
REG00、0X12
REG01、0X12
REG02,0XB8
REG03、0X60
REG04,0X40
REG05,0X8E
REG06、0X26
发现充电电流为1.3A、但如果将 REG02更改为0XBF、则电流将为100mA。
请提供一些建议。
谢谢
星号