This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:OV 故障放大器;警告放大器;可调节值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966679/tps546d24a-ov-fault-warn-adj-value

器件型号:TPS546D24A

大家好、

您能否解释一下 Fusion Digital Power Designer 工具的"Monitor"选项卡中的"adj"值是什么、它位于所有 OVF / Ovw/Vout/UVW/UVF 值旁边?

为什么 Vout adj 值是唯一一个与设置的值相等的值、并且所有其他故障和警告 adj 值与设置不同?

当将双相 TPS546D24A EVM 与 GUI 配合使用时、Vout 图中的 OVF / Ovw/UVW/UVF 线路都处于"adj"值的级别、而不是手动设置的值。 为什么使用"adj"值?

写入硬件时无故障。

谢谢、

Trenton Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 允许输出电压相关值的两种不同数据输入格式、例如裕度高、裕度低、OV 警告、OV 故障、UV 警告和 UV 故障、具体取决于 VOUT_MODE 命令的设置。

    当 VOUT_MODE 位7 = 1 (默认值)时、命令进入值处于相对模式、命令值乘以输出电压以获得设置的模拟值。

    例如、VOUT_OV_FAULT_LIMIT = 1.200会将 OV_FAULT 限值设置为编程输出电压的120%。  如果 VOUT_COMMAND = 0.8V、则为1.2 x 0.8 = 0.96V

    当 VOUT_MODE 位7 = 0时、命令输入值处于绝对模式、并且直接以伏特为单位获取命令值。  因此、如果 VOUT_COMMAND 为0.8V、VOUT_OV_FAULT_LIMIT = 1.2仍为1.2V。

    Fusion 正在尝试显示相对值和绝对值、但看起来最新版本的值计算不正确。

    它不显示相对值、然后"调整"到绝对值、而是显示绝对值、然后再将该值乘以 VOUT_COMMAND、因此使用上面的示例:

    VOUT_COMMAND = 0.800V

    VOUT_OV_FAULT_LIMIT = 1.2 (0.96)

    调整值将显示为0.96 x 0.8 = 0.768。  我将提交一个 TT、让他人仔细检查、但直到明年、该问题可能不会得到纠正。