This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050QML-SP:LM4050QML-SP:

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4050-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966442/lm4050qml-sp-lm4050qml-sp

器件型号:LM4050QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM4050-N

是的、这使得事情看起来更接近。 如果您想查看瞬态信息、通常应检查"跳过初始瞬态偏置点计算(SKIPBP)"?

再次感谢。 Bob Wagner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这可能取决于您要仿真的内容。 如果您想查看从稳态条件开始的器件瞬态行为、则可能需要保持未选中该框、因为这将允许 PSpice 运行、直到电路达到稳定的"偏置点"、然后开始记录仿真。 如果您对启动行为感兴趣、则选中此框可能更有意义、因为这会导致 PSpice 记录从未定义状态开始的仿真。 但是、对于某些电路和某些器件、跳过偏置点计算可能会导致收敛错误、从而导致无法完成仿真。

    对于 LM4050-N、选中该框会产生类似于数据表第12页图7的 PSpice 仿真、其中显示了启动行为应是什么样的。 如有疑问、您可以使用我们数据表中的数字来验证仿真结果。  

    希望这对您有所帮助、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah、

    这可以解决问题。