This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:INH 内部连接到 VIN?

Guru**** 2527280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962579/lmz31710-inh-connected-to-vin-internally

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件: LMZ30606

大家好、

我的一位客户希望在下一个项目中使用 LMZ31710。 他们对内部电路的外观有点担心。 因为它们希望通过逻辑控制 INH 引脚。

例如、使用 LMZ30606时、INH 引脚会危险地接近他们已经使用的 VIN。 INH 通过该 IC 中的内部电阻连接到 VIN。  LMZ31710也是如此吗?

我知道在两个数据表中、INH 引脚上都有开漏建议。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    LMZ31710的 VIN 和 INH 引脚之间没有内部连接。 LMZ31710中使用的降压转换器具有一个电流源、如果 INH 引脚悬空、该电流源会拉高 INH 引脚电压。 电流源在 µA µA 特性中由1.15 μ A 和3.3 μ A 规格指定。 当悬空 INH 引脚以启用模块时、必须最大限度地减少引脚上的泄漏、以确保1.15 µA 电流源足够强、能够将 INH 引脚拉至高于1.1V 导通阈值。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的详细答复!

    我们实际上会将 UVLO 功能与 LMZ31710结合使用。 由于控制器应在大约10V 时关闭、因此我们只需从数据表的表8中获取相应的值。 此外、我们添加了一个 FET、因为整个板(UltraScale+板)应可通过使能信号从外部切换。

    当我注意到10V 组合68K/9K3在某种程度上根本不适合3.85V 的 UVLO 阈值时、我的想法错误在哪里?
    既然您提到了1.1V 的 INH 阈值、分压器就会变得更加合理(对于 INH 功能)。 但我仍然不理解如何在3.85V 下建立 UVLO。 我如何理解这个10V 的分压器?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.85V 的 UVLO 是 VIN 引脚上的内部固定阈值。 连接到 INH 引脚的电阻分压器对其没有影响。 INH 的电阻分压器实际上不会移动 VIN 引脚阈值、它只是提供了创建高于内部 VIN 引脚阈值的另一个阈值的能力。  VIN 引脚和 INH 引脚上的电压都需要高于各自的阈值、才能启用 LMZ31710的输出。

    希望这有助于澄清。 如果有任何问题还不清楚、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我越来越接近理解。 我假设电阻器电路发生了变化、但您已经描述了情况并非如此。

    我还没有弄清楚10V 时的(UVLO)效应链。 对我来说、它看起来更像是10V 以下依赖于输入电压的禁用。

    我不理解同一引脚上的 DISABLE 和 UVLO 之间的区别。 如果 UVLO 与 Vin 紧密耦合、则 INH 引脚上的 UVLO 命名就没有位置了。 它只是一个依赖于电压的 INH。 可能是 TI 从这种情况下开发出了 INH/UVLO 组合。、对吧?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    在这种情况下、启用/禁用和 UVLO 的含义非常相似。 我要说的区别是、当它依赖于输入电压或处于稳压状态的某些电源轨时、我们将其称为 UVLO。

    VIN 引脚 UVLO 阈值固定为3.85V、INH 引脚上的启用/禁用阈值固定。 INH 引脚提供的功能是、它可以由一些逻辑信号驱动、也可以使用 VIN 的电阻分压器根据 VIN 电压设置启用/禁用阈值。 当电阻分压器使 INH 引脚上的启用/禁用依赖于 VIN 时、它也会成为 UVLO。

    如果任一 VIN 低于其 UVLO 且 INH 低于其阈值、则具有相同的效果。 禁用 LMZ31710的输出。 两个引脚都需要高于相应的阈值、才能启用 LMZ31710的输出。

    再说一次,让我知道是否还有任何疑问。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    根据定义、欠压闭锁(UVLO)是一种电压相关的抑制功能、可在输入电压较低时阻止器件运行并使器件保持已知状态。  

    根据数字或模拟接口引脚的预期用途/设计、TI 使用单独的引脚标签指定。

    旨在与数字逻辑连接的引脚通常标记为启用、禁用或禁用。

    旨在与电阻分压器连接的引脚可提供模拟可编程低压禁用(锁定)功能、这些引脚被标记为 UVLO。

    将引脚用作 UVLO 功能需要该引脚具有几个对数字连接引脚不重要的特性。  低/受控泄漏、精密阈值和相对较低的迟滞。  当器件引脚设计为满足这些要求时、我们会对引脚 UVLO 进行标记、并为客户提供所需的指导、以选择外部电阻分压器来实现其电路的可编程欠压锁定(或依赖于电压的抑制)。

    LMZ31710等器件  设计为能够与模拟电阻分压器(ULVO)和数字逻辑(EN、DIS、INH)连接、并且引脚可以标记为具有这两种功能、 因此、可以使用外部开漏逻辑电路 和/或 VIN 的电阻分压 器来驱动 INH/UVLO 引脚、但在 LMZ31710开始开关并调节输出之前、INH/UVLO 和 VIN 引脚都必须高于各自的阈值。