This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41615:RILIM 查询

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965641/tpsm41615-rilim-inquiry

器件型号:TPSM41615

大家好、团队、

我的客户正在与 TPSM41615合作、希望了解如何计算 RILIM。 数据表中未显示计算。 他们想知道 需要什么 RILIM 值来将电流限制设置为0.3A、 0.5A、1.2A 或其他电流?

此致、

Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    如果您希望将电流限制设置为低至0.3A、0.5A、1.2A、那么您是否有理由查看 TPSM41615等15A 器件? 这些示例目标限制吗? 也许我们可以引导您选择更合适的器件来满足此类低电流要求。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPSM41615使用电感纹波电流的谷值电流来感测电流限制。  这限制了电流限制的有效程度、因为最小可能设置是电感纹波电流的1/2。  虽然通过进一步降低 Rilim 可以实现低于表7-12中列出的11.5A (23 - 50%)的电流限制、但不建议将电流限制设置为小于5A。

    对于需要较低电流限制的应用、应选择较低电流模块器件。