This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:有关参数定义的一些问题?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965240/sm72295-some-questions-about-the-parameter-definition

器件型号:SM72295

大家好、

我们向客户推广了 SM72295。 而我们的客户对数据表中的某些参数有一些疑问。

VOL 和 VOH 的含义是什么? 在我看来、对于其他 IC、这两个参数应该是逻辑低电平和逻辑高电平。 虽然这里的参数显然不是相同的含义。 可以帮助解释一下吗? 以及这两个参数的范围发生冲突的原因。   

2.参数是什么。 数据表中没有详细说明。  

这些问题非常紧迫! 因为我们的客户正在考虑其他制造商的 IC。 因此、请尽快就此问题提供帮助。 谢谢!

此致、

Jayden-Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉、图片格式错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    感谢您为客户提供 SM72295支持。 VOL 和 VOH 参数是驱动器输出级的电压、驱动器的 VOL 灌电流为100mA、VOH 的拉电流为100mA。 此参数提供驱动100mA 时的驱动器输出器件饱和电压、可用于确定驱动器输出器件导通电阻。

    对于 VOL、驱动器输出被强制为低电平并灌入100mA。 Rdson 可由 VOL x 10x 确定、VOL x 为1.6欧姆(典型值)和4欧姆(最大值)。 该电压以驱动器接地基准为基准、即 LO 的 PGND 和 HO 的 HS。

    对于 VOH、驱动器输出强制为高电平、并提供100mA 的拉电流。 该电压对于 LO 输出为 VCC-LO、对于 HO 输出为 VCC-HO。 导通电阻的确定方式与 VOL 相同、是 VOH 值的10倍。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。

    还有一个简单的问题:LOA 和 Hoa 是否被锁定以防止它们同时被驱动至高电平? 如果不是、客户是如何实现此功能的、他们担心一条腿短路。 谢谢!

    此致、

    Jayden-Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    SM72295驱动器输入看起来是独立的、没有您所询问的输入互锁功能。 这确实为不同的拓扑和工作模式提供了灵活性。

    为了防止交叉传导条件、我将在 R 和 C 靠近驱动器 IC 引脚的情况下为驱动器输入信号准备一个小型的 R/C 滤波器。 同时确认控制器不存在 LI 和 HI 输入可能同时处于高电平的情况。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、