This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:数据表可能错误。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966636/tps7a49-datasheet-possible-error

器件型号:TPS7A49

查看 TPS7A49的数据表并查看典型应用示例。  具体而言、第17页。  R1的计算公式5。  计算结果为1.265K。  但是、下一行显示选择 R1的值为68.1K。

这是数据表中的误差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、  

    感谢您的反馈。 正确、R1的值应为1.25K 欧姆、而不是68.1k 欧姆。 68.1KOhms 将生成2V 输出而不是1.2V 输出。 下次我们发布新的数据表修订版时、此错误将得到修复。  

    此致、  
    Jason Song