This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:PWM 信号输入使能端、而不是输入引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106, LM5109, LM5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966363/lm5106-pwm-signal-into-enable-rather-than-in-pin

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件: LM5109LM5111

与 LM5106相比、LM5109具有两个输入-一个用于低侧、另一个用于高侧。 这意味着使用 LM5109可以"轻松"实现三种不同的驱动选项:仅驱动低输入、仅驱动高输入、并且可能(添加了死区时间-这可能不是很"简单")驱动两者。 实际上、LM5109可用作低侧、高侧和半桥驱动器、具体体现在您如何配置信号源。

例如、当这种方法有用时、请考虑暂时将负载连接到半桥的 VBUS 以外的其他器件-您可能需要控制半桥的低侧晶体管、 负载(如果具有电感)可能会很高兴反激到 VBUS (正向偏置高侧晶体管的体二极管)。 不过、您不想负载应处于"关闭"状态时强制负载的受控端达到 VBUS。 此外、即使可以将负载的这一侧驱动至 VBUS、在100% HS 占空比下、您最终会对自举电容器放电-您需要循环输出以对其进行充电、并且您可能不希望(或不允许)对其进行充电。

相比之下、当以预期方式使用 LM5106时、它只能用作半桥驱动器[只要启用了该驱动器、HO 或 LO 均将打开]-根据上述示例、它"无法"使用、 因为您永远不想打开高侧晶体管(其中包含用作 VBUS 反激二极管的功能)。 这就引出了一个问题:“允许”反转使能和 IN 引脚的分配吗? [如果有人想知道"如果您只需要低侧驱动器、为什么不使用 LM5111?"、请考虑灵活的硬件、这是特定于应用的硬件和/或您无法预测需要驱动何种负载、 Ergo 输出级必须处理尽可能多的实际可行的情形]。

使用与上述相同的情况、我们看到我们需要生成 LS PWM 信号、并且我们不想驱动 HS。 这可以通过将 IN 驱动为0 (因此 LM5106将驱动 LO)、然后将 PWM 信号施加到 EN 引脚来轻松实现。 根据数据表、导通和关断时的延迟约为36ns、因此不会使施加的占空比失真。 无需担心死区时间、因为 IN 引脚在此驱动模式下不会更改。

至少根据数据表中的信息、LM5106似乎可以做 LM5109能做的一切、但更好的一点是、信号源不需要插入死区时间。 在增加此类死区时间很难/计算成本很高或在信号源中不可能实现的情况下、这可能会带来一些好处。 虽然这个电势驱动范式仍然需要两个支持 PWM 的引脚、但它牺牲了改变信号源中死区时间的能力(如果源甚至能够改变死区时间)、从而能够驱动半桥、而无需在源极添加死区时间。

我在这里的问题是,是否有人可以看到这不起作用的原因? 数据表未考虑此驱动器范式(可以理解)、但并未说明它不起作用。 简化方框图看起来应该正常工作。 但是、简化方框图就是这样、可能不会涵盖会排除此驱动方法的细微差别。

此致、

Patrick Herborn。

附录:对于使用2个 LM5106s 的全桥操作、仍然可以通过在两个 INS 均为0且均已启用的情况下执行单周期来预充电自举电容器。 当仅使用一个 LM5106仅切换高侧时、接地负载无论如何都会为自举提供充电路径。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的联系。

    根据数据表中的器件功能模式表、在 IN 为低电平时切换 EN 在理论上可能会在低侧 LO 上生成 PWM 信号。 但是、我要注意的是、EN 具体而言、逻辑级应用于连续高电平或低电平状态、以便将器件置于低功耗模式或启用输出。 只要信号处于建议的工作条件下、您的应用可能正常工作、并且您当然可以操作器件、但该引脚不适用于数据表中的持续开关。

    此致、

    -Mamadou    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiya Mamadou、

    非常感谢您查看此内容并返回给我!

    简化方框图中一点也不明显(重申了我对从中得出结论的谨慎)-使能引脚不仅仅关闭两个输出-它会将器件置于低功耗状态。 这确实会引起一个问题、即什么是低功耗状态、以及对该状态的期望如何与数据表第6页的图1一致。

    人们可能会期望低功耗状态意味着不驱动输出-器件输出可能是图腾柱、如果图腾柱的上拉和下拉均未置位、则可以得出结论、这是"低功耗状态"。 这让我担心使能失效时会发生什么情况:"如果功率晶体管栅极上有电荷、然后输出变为高阻态、该怎么办?"

    幸运的是、图1表明器件在未启用时不会简单变为高阻态[如果启用则会很糟糕]。 如果我们看看图1中波形的最后一部分、我们会看到两个使能从高电平变为低电平的实例。 在这两种情况下-无论是 IN 为0还是 IN 为1 -在经过一段时间的 t_SD 后、输出变为低电平(不是 HiZ、该状态看起来根本不会显示)。 实际上、数据表专门规定了"LO 和 HO 在 EN 为低电平时保持低电平状态"-但它也规定了"使能引脚-在禁用时降低工作电流以改善电源系统待机功耗"。

    这种情况的最佳解决方法似乎是实际尝试一下、看看会发生什么情况!

    非常感谢、

    Patrick Herborn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果您尝试此操作方法、请告知我们是否有任何有关操作的其他问题。

    此致、