主题中讨论的其他器件:DRV8301
大家好、我还会再来这个论坛的。
我在之前的设计中有一块工作板、但在进行一些设计更改后、我遇到了一个新问题。
这是我以前使用过的(之前的设计):
我知道我的波形应该是这样的、因为我没有更改任何组件。 唯一的区别是布局。
这是我的电流波形。 您可以看到、我的开关阶段不断改变频率、并且每个脉冲都有一个奇怪的尖峰。
开关相位:
5V 电压轨:
我想我通过改变接地方案来改进设计。 我有什么问题吗?
开关接地和5V 接地为孤岛、接地仅通过一个内部层连接到 DRV8301焊盘接地。
请查看以下图片并提供建议:
顶部:
内部1:
非常感谢您的帮助!
SJ