This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:PWM 引脚反向电流

Guru**** 2533770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966451/tps92515-q1-pwm-pin-reverse-current

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

我计划通过使用电阻分压器将 VBAT 电源引脚直接调制到 PWM 引脚来调暗 LED。

然后、我会担心电池反向情况。

62k Ω 电阻作为电阻分压器连接在 VBAT 和 PWM 引脚之间、可限制来自 PWM 引脚的反向电流

至200uA 至250uA (VBAT=-14V)。

您能否告知 PWM 引脚的最大电流容差?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    不建议在 PWM 引脚上放置低于-0.3V 的电压、它不受负电压保护。  我们建议在电阻分压器中添加一个与 Vbat 源串联的二极管、二极管可以将分压器上拉至 PWM 高电平、而分压器在将 PWM 调制为低电平时将 PWM 下拉。  这将防止 PWM 在 PWM 引脚上施加负电压。  此外、如果您调制 VBAT 所使用的电路、这可能会对其进行有效保护?

    此致、