请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515-Q1 大家好、
我计划通过使用电阻分压器将 VBAT 电源引脚直接调制到 PWM 引脚来调暗 LED。
然后、我会担心电池反向情况。
62k Ω 电阻作为电阻分压器连接在 VBAT 和 PWM 引脚之间、可限制来自 PWM 引脚的反向电流
至200uA 至250uA (VBAT=-14V)。
您能否告知 PWM 引脚的最大电流容差?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我计划通过使用电阻分压器将 VBAT 电源引脚直接调制到 PWM 引脚来调暗 LED。
然后、我会担心电池反向情况。
62k Ω 电阻作为电阻分压器连接在 VBAT 和 PWM 引脚之间、可限制来自 PWM 引脚的反向电流
至200uA 至250uA (VBAT=-14V)。
您能否告知 PWM 引脚的最大电流容差?
此致、
你好、Shinji、
不建议在 PWM 引脚上放置低于-0.3V 的电压、它不受负电压保护。 我们建议在电阻分压器中添加一个与 Vbat 源串联的二极管、二极管可以将分压器上拉至 PWM 高电平、而分压器在将 PWM 调制为低电平时将 PWM 下拉。 这将防止 PWM 在 PWM 引脚上施加负电压。 此外、如果您调制 VBAT 所使用的电路、这可能会对其进行有效保护?
此致、