This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:6V 负载开关、采用3V MSP430

Guru**** 2382330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966639/tps22860-load-switching-of-6v-with-3v-msp430

器件型号:TPS22860

您好!

我有一个项目、我要在其中使用 MSP430切换6V 负载。 我想我将采用两个3V CR2032、并以所示的方式使用它。 问题现在是 TPS22860是否连接正确。 或者我是否应该将 VIN 和 VBIAS 连接到6V? 负载介于 TPS22860输出端的信号"load"和 GND 之间。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudnik、

    您不能使用低于器件开关电压的电压对器件进行偏置。 如果您想从 VIN 和 VOUT 切换6V 信号、请将 VIN 和 VBIAS 同时连接到6V。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。