This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:作为 LED 驱动器的 TPS2595

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964979/tps2595-tps2595-as-a-led-driver

器件型号:TPS2595

大家好、

我想将 TPS2595 IC 用作具有 PWM 的 LED 驱动器。 电压为5V、电流将为几毫安。 dV/dt 引脚断开。 TPS2595是否适合此应用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    对于 LED 驱动器应用、通常需要限制电流。 您是否计划将 TPS2595的电流限制设置为低至几 mA?

    您能否分享您的系统方框图以供我们了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不需要限制电流。 我只是想用20kHz PWM 驱动使能引脚。 我可以这么做吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    我将在12月23日之前向你提出我的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    eFuse 器件不适合在高达20kHz 的频率上被驱动开/关。

    测试条件:= 2.7V、Cout = 0uF、EN 开关= 20kHz

    您可以查看 TPS2595 EN 在20kHz 下的开关情况、器件输出甚至不会启动。