This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:关于充电期间的过载请求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966561/bq24040-about-overload-request-during-charging

器件型号:BQ24040

您好!

客户正在使用 BQ24040 EVM 进行评估。
请告诉我充电时 BQ24040的运行情况。

如果系统在充电操作期间请求10A 电流、该器件如何工作?
(客户正在使用支持10A 放电的电池。)

通过对实际应用和 bq24040 EVM 进行评估、该器件顺利切换到电池放电。
但是、我希望在 VINDPM 保护工作时进行开关。

您能否解释充电过程中出现大负载请求时的预期运行情况?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke

    BQ24040可在充电期间支持连接到电池的负载。  充电器将以 CC 或 CV 模式运行、在 CC 期间、流入电池的电流被限制、在 CV 期间、电压在充电结束附近受到限制。  如果来自充电器的负载有源电流不变、它仍然受到 ISET 电阻器的限制、则从充电器和电池汲取电流。   在 CV 模式下、该单元可能会返回 CC 模式并由于压降而限制电流。   

    请注意、BQ24040具有10小时的充电计时器、必须在该时间内完成充电、否则故障置1。  如果负载足够大、则可能会阻止充电完成。