This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:用于可调电压版本的 PSpice

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966004/lm3671-pspice-for-adjustable-voltage-version

器件型号:LM3671
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我们收到了一位客户的请求、如果我们有可调节版本的 LM3671的 PSpice 模型。 我们的产品页面中有一个 TINA-TI 瞬态 Spice 模型、但是、当他使用 反馈电阻器对器件进行仿真以调整输出电压时、该模型似乎不起作用。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否发送客户的仿真文件、以便我们可以对其进行调试并查看可能出现的问题是什么?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    客户正在仿真电路、在 TINA-TI 仿真中、低于该电路的输出应为1.6V。 r1=442k 而 r2=200k 时的值。

    image.png
    image.png
    image.png
    当他使用产品页面上提供的 LM3671仿真模型在 TINA-TI 中实现该电路时、输出电压为3.6V、而不是1.6V。
    这是客户提供的仿真文件。
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我使用了产品页面上的 SPICE 参考设计,网址 为:https://www.ti.com/lit/tsc/snvm065 。

    我能够正确完成仿真、并附上仿真文件 :e2e.ti.com/.../7762.e2eLM3671_5F00_TRANS.TSC

    此致、
    Davor