This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:工作频率为44kHz 的 VLNB 输出

Guru**** 2814495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966525/tps65235-vlnb-output-with-44khz-operation

器件型号:TPS65235

各位专家、您好!

我对 VLNB 输出有疑问。
在数据表中、有应用曲线、这些波形在下面的中显示了一点失真。
这些正常波形吗?
2.如果我们不遵循建议的升压电感器值(4.7uH 或10uH)、失真是否会变差?

如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo  

    它是正常波形。  

    2.更改 电感器不会影响音调信号、但会影响环路稳定性、因此请遵循 TI 建议值。