This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:最大占空比/直通模式

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964329/tlv61046a-maximum-duty-cycle-passthrough-mode

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046

您好!

当输入电压接近目标输出电压时(即、如果 Vin = 3.3V 且 Vout = 3.3V)、该器件会发生什么情况?

数据表未涉及最大占空比或直通工作模式。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick:

    这不是问题、因为器件具有 PFM。 它会在轻负载或 Vin 时以某种方式将频率更改为接近 Vout。 (但不意味着 Vin 远高于 Vout)

    实际上、我不建议对如此低的输出电压目标使用 TLV61046。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!