This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:过载保护

Guru**** 2503305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962869/tps610986-over-load-protection

器件型号:TPS610986

各位专家、您好!

我对过载保护有疑问。 在升压模式下、当 VOUT (MAIN)直接短接至 GND 时、器件将如何工作? 我的客户在以下情况下检查了线圈是否损坏。 因此、我想知道 TPS610986是否能够在以下情况下提供保护。
[测试条件]
- Vin=3V
-输出电压(MAIN)=3.34V
-Iout (main)=0.5mA (它是输出与 GND 短接之前的负载电流。)
- Vout (sub)=3.31V (当器件处于激活模式时)
-Iout (sub)=25mA (它是输出与 GND 短接之前的负载电流。)
*输出连接 GND 期间的电流约为3~4A。

数据表提到:
'如果输出电压降至输入电压以下、整流开关的反向栅极二极管会正向偏置、电流开始流过。 由于该二极管无法关断、因此负载电流仅受其余直流电阻的限制。 过载状况消除后、转换器自动恢复正常运行。"

因此、我认为该器件无法保护此类情况、因为输出电压低于输入电压、电流将流经体二极管。 我的理解是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:

    恐怕 TPS61098x 无法保护 Vmian 的短电流。

    但它可能会抗议 Sub 端口的短电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    您的意思是、由于体二极管正向偏置、上述客户测试条件不能限制电流量通过体二极管、对吧?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    是的、对于 Vmain、有一个二极管。 但对于 Vsub、二极管反向、开关将在检测到大电流后关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!