This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS613222A

Guru**** 2797665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961571/tps61322-tps613222a

器件型号:TPS61322

你好

我选择 TPS613222A 从3.7V accu 锂离子电池生成5V 电压、目的是提供 USB 插头。 我需要单独使用此器件的最大电流(除了 强制电感之外、没有任何外部组件)

我在数据表中看不到可提供该器件的永久电流值。

我看到峰值电流(  第一页顶部为1.10A、器件比较表第3页中为 d1.8A) 、但没有提到持续时间。 在大多数情况下、当它是峰值电流时、它写入该值的持续时间(例如10ms)。

我在负载中成功地使用400mA 进行了4小时的实验、但您能否确认1A 是可行的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe:

    这是电感的峰值电流、而不是负载电流。 没有持续时间参数。  

    对于5V/1A、我认为您需要添加肖特基二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    I II 能够在我需要此类电流时实现此目的。

    我只需要500mA 电流,那么 您是否知道在不添加任何组件的情况下可以提供该器件的最大电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe:

    电流有两个主要限制:

    峰值电流。 数据表的表格中列出了详细数据。 IPEAK = IIN+0.5*ΔIcoil。 而 Iin=Vo*IO/Vin/Efficiency。  

    2.热条件。 器件的温度不应超过热保护。 功率损耗为 Vin*Iin *(1效率)。  

    如果你只关心室温的话,我觉得还可以。 但℃考虑高温情况、如 Ta=85 μ F、则风险很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!