This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:基于 ROM 的器件的最佳通用 ID

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27426, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966384/bq40z80-best-generic-id-for-rom-based-devices

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ27426

尊敬的 TI 团队:

我使用 gpcchem 在线工具获取最匹配六节电池组的 ChemID (类型:INR21700-40T)。  它看起来与 ID 2162一同工作。 误差低于3%。

但报告的第二部分告诉我什么? (之后:为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID)

这是否意味着该监测计不支持 ChemID、或者我应该仅对建议的 ID 2162进行编程?

如果您能帮我解决这个问题、那将会很棒!

此致、

安娜

报告:

Chemistry ID 选择工具、rev = 2.5       
      
当前时基故障中使用的配置:       
ProcessingType=2.       
NumCellSeries=6.       
ElapsedTimeColumn=0       
VoltageColumn=1       
TemperatureColumn=2       
CurrentColumn=3       
      
最佳化学 ID:2162   最佳化学 ID 最大 偏差,%:2.42    
      
      
      
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%       
      
Chem Id   最大 DOD 误差、%   最大 R 偏差、比率
2162   2.42   1.26
2161   2.69   0.43
2646   2.69   0.84
2141   2.9   0.29
      
最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。       
      
      
为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID       
      
      
器件/系列#1       
通用化学 ID   器件/电压/化学   成分最大 DOD 误差、%
3142   bq27421-G1D:4.4V LiCoO2   21.2
354   bq27411-G1C:4.35V LiCoO2   23.4
128   bq27421-G1A:4.2V LiCoO2   24.43
312   bq27421-G1B:4.3V LiCoO2   29.35
最佳通用 ID 3142       
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划       
      
      
器件/系列#2       
通用化学 ID   器件/电压/化学   成分最大 DOD 误差、%
1210   bq27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2   21.94
1202   bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2   22.34
354   bq27621: (Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2   23.4
最佳通用 ID 1210       
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划       
      
      
器件/系列3       
通用化学 ID   器件/电压/化学   成分最大 DOD 误差、%
3142   bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2   21.2
1202   bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2   22.34
3230   bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2   25.21
最佳通用 ID 3142       
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划       
      
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    对于 bq40z80、您应该使用 ID 2162。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这解决了我的问题。