This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28780与 UCC28782进行比较

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966393/ucc28782-ucc28780-with-ucc28782-comparing

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC28780

你(们)好  

即使 HVG 被命名为 P13等、UCC28782是否是一种不同的烧烤、也更容易启动? 您知道、28780是一个需要启动的问题。

如果对两者在启动方面的比较进行任何审查,都将受到高度赞赏。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    UCC28782是 UCC28780的下一代产品, 它集成了 UCC28780的所有功能和一些新功能。 启动逻辑与-780相同。

    我想您可以从 TI.com 下载 UCC28782的数据表、以查看详细说明。

    谢谢。