This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025C:意外行为

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025, LM5025C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964189/lm5025c-unexpected-behavior

器件型号:LM5025C
主题中讨论的其他器件:LM5025

我上次发布的内容是为了解决意外行为。今天我将为您提供更详细的信息。

这种现象是、即使电压低于 UVLO 设置电压、它也会重新启动、并且电压会比开关电压高得多、从而导致栅极驱动器损坏。

让我来展示一下波形。 图1显示了 SW VDS 和 Vin。 您可以看到两个 VDS 都已停止、然后在1-2ms 内重新启动。 我们担心重新启动的 VDS 大于原始 VDS。

图2是扩展时域。 图3是次级侧波形。 同样、电压范围超过150V... 图4是观察 UVLO、Vin 和 Vds。

我们可以看到这些现象的频率大约为20-30%。

所以我们想知道有什么已知的行为,你怎么看? 如果我们无法预期运行 UVLO、我们将使用电压检测器而不是控制器功能。

此致、e2e.ti.com/.../201214_5F00_WaveForms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您的原理图供我查看并了解问题是如何引入的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随附了我们的实验的简化版原理图(实际上、另一个外设几乎已禁用。

    断电时显示的是图、但请注意、激活后、我们可以看到非常高的电压浪涌。

    此致、  

    e2e.ti.com/.../ACF_2D00_PS_5F00_desc_2D00_P4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图过于简化、无法提供有用的分析信息。 无论如何、线路 UV 关断期间的初级开关节点高电压尖峰通常是由于次级 SR 重新生成 Cout 中存储到初级侧的能量。 如果您使用控制驱动 SR、限制能量再生的一种方法是在线路 UV 后立即关闭 SR 驱动器。

    任何进一步的分析都需要相对完整的原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的  、我们预计主控制器在断电时会关闭、然后次级控制器和 FET 会关闭。

    但是、您的控制器似乎具有不同的行为(即使在断电的情况下也会运行一段时间)。  

    这就是我向您发送消息的原因。 因此、我们尝试使用电压检测器来确定 Vin 是否关闭。

    请发表评论。

    此致、  

    e2e.ti.com/.../8883.ACF_2D00_PS_5F00_00_2D00_c_5F00_sch.pdf

    e2e.ti.com/.../ACF_2D00_PS_5F00_desc_2D00_P4_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在线路 UV 之后、控制器仍在运行一段时间(应在 SS 引脚上的压降之后运行、称为软停止)。 此功能用于自驱动 SR。 如果您使用控制驱动 SR、则应生成一个信号以关闭控制驱动 SR MOSFET。

    在自驱动 SR 中、无法关闭 SR MOSFET、因此在线路 UV 之后使初级侧保持运行一段时间、这有助于以控制方式进行再生。

    因此、如果您添加一个电路来关闭控制驱动的 SR MOSFET、该电路应该有助于消除高电压尖峰或减小幅度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪黄:

    感谢您的快速回复。

    您同意添加电路以立即停止 SR MOSFET。 您是否有任何推荐的芯片和电路?

    TI 制作的应用原理图将对开始重新设计更有帮助。  

    我们的工程师正在考虑在初级侧使用电压检测器并锁存到 UVLO 引脚、然后我们希望控制停止计时以消除大输出浪涌电压。  

    我期待着你的评论。

    此致、Keiichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要添加一个电压比较器来检测 LineUV、然后在检测 LineUV 后、您可以使用小型 MOSFET 或双极晶体管拉低 SS 或斜坡、以立即停止 PWM。 您可以使用 LM5025 VCC 对检测器和下拉电路进行偏置、但当 VIN 降至13V 以下时、VCC 偏置可能会丢失。 因此、您需要确保次级 SR 不会进行切换。 但现在 VIN < 13V、因此即使存在某种再生、主开关节点电压也可能不会升高太多。 您可以在次级侧添加一个小型虚拟负载、以帮助在 Cout 中耗散一些能量。 您还可以添加一个小型齐纳二极管来钳制开关节点。

    我认为每种设计都需要考虑特定设计的一些特殊注意事项、因此我只能提供如何处理这个问题的想法、因为每种设计仍需要在成本和 MOSFET 额定电压之间对最终电路进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您应该只下拉 SS 而不是斜坡、以立即停止 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪黄:

    感谢您的快速回复。 我明白了您刚才提到的内容。

    我们仍然对其行为有几个问题。  

    您提到此控制器具有"软停止"功能、我们想了解更多详细信息、您能解释一下吗?

    1) 1)您表示断电后控制器运行"一段时间"、您是否在数据表中描述了此功能?

    2) 2)您是否发现在"软停止"期间需要多长时间? 它是理想的、也是设计的基础。  

    3) 3)我们不明白为什么不是每次都有现象。 (我们观察到发生了1/3到1/4)  

    4) 4)我们可以看到 UVLO 阈值(或 迟滞)不是那么稳定、什么是不稳定因素。

    如您所知、如果可能、我们不会添加组件、如果仍考虑运行 UVLO、我们可能会实现非常简单的电路。 我的意思是、我们可以根据具体情况使用 UVLO。  

    此致、Keiichi     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也不认为该器件显示了软停止功能。 我只想描述一下您看到的内容。  软停止应基于 SS 引脚上的电容器电压放电。 您可以在 LineUV 期间测量 SS 引脚电压、以检查开关是否由 SS 控制且 Devic BIAS UVLO 关闭。

    在我看来、您需要 SS 下拉来关闭 PWM 和 SR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您提到的、并非每个单元都有 PWM 关闭延迟、您可以在 LineUV 期间测量 UVLO 吗? UVLO 阈值具有容差、因此某些器件延迟可能是由于 UVLO 阈值较低。

    除非您能够承受 UVLO 阈值容差、否则仍需要您原来的想法、即通过精确的输入电压检测下拉 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复

    我们仍然有疑问。 我想我之前问过您、但我想您没有回答过 UVLO 功能的行为。 您之前已经看到过波形、电源关闭且 UVLO 工作、电压消失一次、但为什么在1-2 ms 后仍然出现高压尖峰。

    根据工程师的说法、LM5025在断电后仍是输出信号、并且在此期间再次出现尖峰。 您应该认为该控制器很奇怪、但您认为什么?

    此致、Keiichi

    e2e.ti.com/.../8787.201214_5F00_WaveForms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在同一文件中显示 LM5025C UVLO 引脚信号波形? 请确保显示 UVLO 引脚电压、以便您能够判断 UVLO 引脚电压值是否低于或高于其开启和关闭阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设它已解决。 否则、请启动新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不这么认为。

    对于 UVLO 仍有疑问、上次您请求获取其波形时、但遗憾的是我们的工程师最近没有获得 Vout 和 UVLO 的关系。

    现在、我相信他正在尝试获取这个图。

    嗯、我们想知道为什么在断电后、即使关闭、也会出现非常高的电压尖峰。

    您有时解释说、由于输出电容器已充电、电路可能会在断电时放电。
    但是、即使使用简化电路、我们有时也会看到这种现象。 显然、我们认为次级电路没有关联。

    如果您的一侧更好、我将分离螺纹。
    顺便提一下,你什么时候要过圣诞假期?

    此致、Keiichi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、当您准备好电路和波形后、您可以继续讨论。 现在、我关闭这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否可以继续使用此主题?  随附断电时的波形图 SW、UVLO 和 Vin。

    上图显示了该行为。 看起来 UVLO 已关闭、可能无法重新启动。 但 在 Main-SW 上发生了高电压尖峰。

    e2e.ti.com/.../201222.pdf

    请将您的意见发回给我。

    此致、Keiichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否判断回电时是否存在线性 UV 电压? 我无法判断。 基本上、您需要判断 LineUV 是否恢复到开启状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的工程师、即使 SW 节点上出现高电压尖峰、UVLO 电压也不会改变。

    UVLO 的这种轻度运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 UVLO 没有变化、您能否在开关恢复时判断 UVLO 是否低于关闭阈值(<2.44V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 UVLO 保持低于阈值、但再次切换重启... 您还可以看到 Vin 持续下降。

    此致、Keiichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 UVLO 低于其阈值、您可以检查 OUTA 以查看其是否具有脉冲。 由于 UVLO <阈值、OUTA 不应具有脉冲。

    如果您确认 OUTA (或 OUTB)没有脉冲、则问题不是来自 LM5025C。

    问题是由于次级侧造成的。 因此、您需要检查次级侧 SR MOSFET 是否以某种方式开启和 关闭。 如果确实看到 SR MOSFET 打开/关闭、则需要 检查次级侧驱动器为何保持打开/关闭。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我们所知、即使 UVLO 持续下降到低电平、我们也可以看到 OUT/B 上有输出脉冲。

    请仔细检查,但操作不正确,LM5025有问题.........

    此致、高桥庆一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确定 OUTA 和 OUTB 脉冲仍然存在 UVLO < OFF 阈值、则可以将 LM5025C 更改为新器件。 如果您仍然看到此问题、则需要联系您当地的 TI 销售办事处、以请求其支持进行故障分析。 当 UVLO <关闭阈值时、OUTA 和 OUTB 不应具有脉冲。 如果您确实看到、则表示您的器件 有问题。 因此、您需要联系 您的 TI 当地办事处以继续。 E2E 无法解决此问题。

    因此、我将 关闭此主题、您需要转到您的 TI 当地 销售办事处以获得进一步的支持。