主题中讨论的其他器件:LM5025、
我上次发布的内容是为了解决意外行为。今天我将为您提供更详细的信息。
这种现象是、即使电压低于 UVLO 设置电压、它也会重新启动、并且电压会比开关电压高得多、从而导致栅极驱动器损坏。
让我来展示一下波形。 图1显示了 SW VDS 和 Vin。 您可以看到两个 VDS 都已停止、然后在1-2ms 内重新启动。 我们担心重新启动的 VDS 大于原始 VDS。
图2是扩展时域。 图3是次级侧波形。 同样、电压范围超过150V... 图4是观察 UVLO、Vin 和 Vds。
我们可以看到这些现象的频率大约为20-30%。
所以我们想知道有什么已知的行为,你怎么看? 如果我们无法预期运行 UVLO、我们将使用电压检测器而不是控制器功能。