This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:0.1mA

Guru**** 2512325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965159/lm5181-0-1ma

器件型号:LM5181

您好!

以下"0.1mA"的来源是什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    选择0.1mA 作为反馈分压器的低电流。 这可确保器件在该电阻器中耗散的功率非常小。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San、

    感谢您的快速帮助。

    为什么只有低电流决定 VOUT?

    我假设0.1mA 源自 FB 引脚周围的内部电流源。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过使用低电流 FB 分压器、该器件不会耗散太多功率。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    反激反射电压=(Vout + Vd)*NPS 受控,这样当 SW 电压较高且反激二极管导通时,100uA 就会流入 FB 电阻器。 这是提供精确输出电压控制的初级侧调节(PSR)技术。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢您的支持。

    如果 RRSet 不是12.1kΩ Ω、这个"0.1mA"是否改变?

    电流值 VRSET=1.21V (典型值)/RRSet 吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    是的、没错。 较低的 RSET 电阻可提供较高的 FB 电流、从而增大 Vout。

    建议值为12.1k。

    此致、

    Tim