This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:IEC-62368的 UCC21520DWR CB 报告

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966122/ucc21520-ucc21520dwr-cb-report-for-iec-62368

器件型号:UCC21520

你(们)好  

我的客户需要 UCC21520DWR CB 报告来申请安全62368。

TI 可以提供该文件吗? 谢谢。

您可以将文件发送给我、电子邮件为:Rock.Shao@arrow.com

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    感谢您的联系。

    我们在该器件上的专家将评论文档的可用性。

    同时,由于美国的大部分办公室都在假期关闭,预计会有一些延误。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    我将通过电子邮件与您联系、以继续在那里进行对话。