This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:特定 Dmax 典型值的 Dmax 最小值/最大值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966163/ucc28070-q1-min-max-value-of-dmax-for-specific-dmax-typ

器件型号:UCC28070-Q1

您好!

数据表 指定了低于 Dmax TYP 95%情况下的 Dmax 值、

我 需要特定 Dmax 的最大值/典型值/最小值、例如90%典型值。

您能否为特定典型情况提供最小值/最大值的 Dmax 值? 或公式?

 

最低  XXX %

  典型设置特定值、如90%

最大 XXX %

 

 

 

 

此致、

 

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuya


    使用 UCC28070时、Dmax 通常设置为95%左右。 容差为+-3%。  

    如果典型的 DMAX 设置为90%、则容差应小于+-3%。  

    如果您将其设置得更高、则升压或电流互感器可能会饱和、如果您将其设置得更低、则输入电流的失真将增大。 因此、建议将 DMAX 设置为95%。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    让我确认一下 DMAX 典型值为90%的情况。

    容差可以是3% x 90 / 95正确吗?

    此致、

    Kasuya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuya

    我同意近似方法。

    此致、

    云生