This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:在提供 LI (引脚6)驱动器持续低电平期间提供高侧电源的权变措施

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966177/ucc27211a-workaround-to-provide-high-side-supply-during-providing-the-continuing-low-at-li-pin-6-driver

器件型号:UCC27211A

您好、专家、

以下是申请人的问题。

申请人正在使用 UCC27211A 进行升压阶段。

问题是在提供 LI (引脚6)持续低电平驱动器期间、缺少高侧电源。

我们知道、如果没有低侧输入、则没有自举电源的功能。

请告知我们是否有针对此特定条件的权变措施。  

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    对于高占空比运行(HI 和/或 LI 持续时间较长)、您可以使用隔离式浮动电源在 Hb_HS 电容器上提供偏置。

    此浮动电源可通过(i) SN6505A +变压器或(ii)通过 UCC12050实现 。  

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    -Mamadou