This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:适用于商用 BLDC 电机的低成本交流/直流电源

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966404/ucc28051-low-cost-ac-dc-power-supply-for-commercial-bldc-motor

器件型号:UCC28051

大家好、

我们是否可以为以下客户提供具有更低功率输出的产品?
以下是客户规格:

他们正在为基于 BLDC 电机的商业吊 扇(用于家庭应用)寻找低成本交流/直流电源。  
 
电源 要求 如下所示、
 
VIN = 230V AC (标称值)
VOUT = 24V
Iout = 1.8A 至2A (最大值)(40W 至48W)
PFC -首选
隔离=首选

我找到 了 PMP5141、但功率更高。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我建议向您的客户展示 PMP5688。 它是隔离式 PFC 反激式拓扑中的通用交流输入至24V/2A 输出:https://www.ti.com/tool/PMP5688 

    此致、

    本·洛夫