This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073电池电压范围?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965842/bq24073-bq24073-batt-voltage-range

器件型号:BQ24073

你(们)好

如果没有电池 PCM 切断电压、在电池放电模式下、Vout (10/11引脚)的输出可用电池电压范围(Vbat min~ max)是多少?

我在数据表中找不到它。 我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    这将取决于器件的负载和输出电压、不一定是电池电压。 如果 OUT 电压下降到低于 BAT 电压250mV 的时间超过250ms (补充模式短路的抗尖峰脉冲时间)、则器件将关闭。 然后、器件将尝试重新启动 OUT、但会检查电池的负载是否过大、直到过载连接被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 感谢您的回答。

    如果 OUT 电压在超过250ms 的时间内未低于 BAT 电压250mV、

    如果电池电压为1V、Vout 是否变为1.1V (Vdppm=VO (REG)–100mV)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    但事实并非如此。 我所指的 BAT 电压是电池的调节电压。 在您的示例中、我认为器件不会有输出电压。 我需要一些时间来进行验证、很快就可以返回给您。