This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:输入电压为48V 时的静态电流是多少?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965845/lm2936-what-is-the-quiescent-current-at-48vin

器件型号:LM2936
主题中讨论的其他器件: TPS7A16

您好、E2E、

输入电压为48V 时的静态电流是多少?

其 d/s 仅显示 40Vin、max 时的静态电流

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    由于器件的使用寿命、遗憾的是、图4中所示的图表曲线仅具有高达40V 的典型静态数据。 我不希望该数字在40V 到48V 之间有很大的变化、但请注意、这只是25°C 时的典型值、 如果这对于您的应用至关重要、请参阅数据表规格表中的第6.5至6.7节、了解最大静态电流数据。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们是否还有其他 LDO 可以通过 超低静态电流数据支持48V 至3.3V/10mA 的输入电压?

    ~戴杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason D.、  

    我认为最好的选择是 TPS7A16、下面是数据表中的 IQ 与 Vin 间的关系图、我还包括了 LM2936 和 TPS7A16的规格比较表。  

    产品比较表