This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:关于 WDT 恢复操作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966276/bq24770-about-recovery-operation-from-wdt

器件型号:BQ24770

您好!

当从 WDD 返回时、系统电压波动很大、这是一个问题。
是否可以通过更改设置来抑制电压上升?
请告诉我如何使 WDT 复位操作的恢复成为软启动。

输入电压:24V
电池:3节锂离子电池
COUT:33uF (电解电容)×2,22uF (陶瓷电容)×1
Cin:22uF (陶瓷)×2,0.1uF (陶瓷)×1
升:8.2uH
HsideFET:TPN8R903NL
LsideFET:TPN2R703NL (栅极‐GND:1000pF)
RBTST:3.3Ω Ω

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    目前、BQ24770没有软停止功能。 我建议添加更多的系统电容器或将电感减小到2.2uH。