This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:输出异常

Guru**** 2519920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965780/tps92515-output-abnormal

器件型号:TPS92515

大家好、

客户在该项目中使用 TPS92515、并发现一个问题。

电池的输入电压为22V、输出电压连接到5个 LED、正常运行期间的电压应为17.8V。 测得的平均电流~0.76A。

以下第一项1为原理图。 电感器为47uH、1.45A 饱和电流。

如图2所示、某些电路板工作正常、引导电压。

某些电路板工作异常、引导电压如图3所示、输出电压如图4所示。

它是否由下降模式引起? 您能帮我们分享一些有关这方面的意见吗?  

图1.

图2.

图3.

图4.

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负载电压似乎会变为输入电压。  您能否查看 LED 和 Vin/Vbat 之间的电压?  如果是这种情况、则表示与 LED 负载串联的电阻过大、或者需要高于17.8V 的电压(您可以通过实验室电源进行检查以验证)。  还要验证您的电池电压是否没有下降(我不确定您的电池是什么)。  

    您在输出端有一个电容器、您可以看到占空比随着充电而变化、它看起来将达到100%占空比(您的图3显示了这一点)。  当它这样做时、MOSFET 保持导通状态、并且引导电容器会随着时间的推移而放电。  您的最后一个波形显示启动高电平大约5ms、然后 TPS92515进行刷新(即放电和启动变为低电平、直到它刷新启动电容器电压并重新打开 MOSFET。

    您的原理图未在 Vin/Vbat 上显示旁路电容器。  如果没有一个、则应根据数据表建议添加一个电容器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    很高兴见到您、我是 Goertek 的 EE、我们将此芯片组用于一个项目。 LED 驱动器 Vout 连接到6个正向电压为2.7~3.7V 的 LED。   17.6V 足以驱动 LED。 测试电池是直流电源、电压也足够稳定。

    BTW、我们在 Vin/Vbat 上添加了一个旁路电容器(4.7uF)、但这一问题没有改善。

    我的问题是哪些条件会导致 TPS92515输出不稳定。 我们进行了组件交叉检查、但未能找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上面显示的(图4)是当 MOSFET 完全导通(无法达到峰值电流阈值)时 TPS92515的正常功能。  当您询问这是否是压降模式时、似乎是这样的。  您的 LED 的 VF 允许 Vled 灯串的最大值为22.2V。  另请注意、TPS92515调节峰值电流、因此必须能够达到峰值电流跳闸阈值。  请注意、在不切换 TPS92515的情况下、LED 可能会亮起(直到需要进行引导刷新)。

    TPS92515是一款滞环控制器、因此它不会变得不稳定、它会导通 MOSFET 直到达到峰值电流阈值、然后 MOSFET 关断、持续经过 Vled、roff 和 Coff 设置的固定时间。  请注意、接近压降时、LED 电流可能会增加。

    我建议将一个或两个 LED 短路、以查看其是否开始正常工作或调高电路的输入电压。  您还可以直接在 LED 灯串上使用实验室电源、以查看电流调节点附近的 Vled 灯串是什么。  请注意、随着 LED 变热、Vled 灯串电压将下降。

    我认为添加电容器不会改变这个、它应该用于高频旁路。

    此致、