This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492HC:LM3492HC 的 LED 开路检测功能

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC, LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966117/lm3492hc-led-open-circuit-detection-function-for-lm3492hc

器件型号:LM3492HC
主题中讨论的其他器件: LM3492

尊敬的 TI 支持团队:

LM3492HC 提供过热保护、过功率保护和限制输出电压。 这种过功率保护特性可避免由于一个灯串中的许多 LED 短路而损坏电流调节器。

但是、我没有看到任何有关 LED 开路检测的功能、所以这个芯片不支持这个功能吗?  TI 是否有其他可支持此功能的外部芯片?

BR、

卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar 您好!

    LED 开路将导致故障:

    "8.3.9.3输出电流欠压指示
    LM3492/-Q1器件在时如果 IOUTn 引脚的电压、则会提供 IOUTn (n = 1、2)欠压指示
    DIMn 为高电平、低于其可调节 ILED 所需的最小电压和 CDHC 电压
    达到其最大值。 这些条件仍然存在、而器件连续施加508个调光信号
    DIMn 引脚。 这意味着 LED 灯串 n 的电流不会达到调节值。 在大多数情况下、
    IOUT 欠压指示可视为 LED 灯串 n 的开路故障。位模式(请参见
    表1)可从 COMM 引脚读取。 该器件不会闭锁并在中继续运行
    IOUT 欠压指示。"

    当 VFB 达到2.5V 时、最大输出电压由两个反馈电阻器设置。

    这是您要问的吗?

    此致、