大家好、
这是 Brandon。
我们在 tps54428上遇到了一个问题、但机会很小。
我们可以测试 VIN 引脚和 GND 引脚之间的短路。 但是、如果我们使用 万用表电阻齿轮进行多次测试、我们可以发现该器件恢复正常。 对这种问题是否有任何见解?
BR
Brandon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
李汉鹏 (布兰登)
如何测量 VIN 和 GND 之间的"短路"?
您是否在尝试加电时尝试为 VIN 加电、并且拉电流电源正在进入电流限制?
或者您是否在 VIN 至 GND 引脚上使用欧姆表并测量低电阻?
稍后的测试可能会产生误导、欧姆表的工作原理以及 MOSFET 的半导体效应会产生伪影。
欧姆表的工作原理是在两个端子之间驱动一个小的测试电流并测量电压的微小变化。 因此、使用欧姆表测量电容器最初会报告极低的阻抗、然后随着电容器充电和电阻的电压/电流值增加、该阻抗会随时间缓慢上升。
测量 MOSEFT 时、如果栅极上存储了电荷、MOSFET 可能具有低电阻。 例如、如果高侧 MOSFET 保持导通、并且输出电容器放电、或仍使用负载电阻连接到 GND、则测量 VIN 到 GND 将报告低电阻。 这在转换器快速关断后尤为常见。 当转换器快速关断且驱动器在高侧 FET 导通时断电时、它可以在高侧 FET 驱动器关断后使栅极上的电荷保持不变、无法对高侧 FET 的栅极放电。
您好、Brandon、
我查看了您的 SCH、我没有发现它有问题。
对于布局、您可以进行一些改进、但我看不到这与您遇到的 VIN、GND 短路有何直接关系? 以下是有关布局的几个注释:
您能否提供一点说明、您在 VIN 和 GND 之间看到的短路是什么? 在什么条件下? 显示在所有电路板上还是仅显示在少数...等等? 我怀疑输入电容器损坏、但我不确定。
谢谢!
Tahar