This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:我们是否有用于 TPS7A0528的 DSBGA?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966157/tps7a05-do-we-have-dsbga-for-tps7a0528

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A03

尊敬的:

我们没有找到2.8V LDO TPS7A05系列的 DSBGA 封装类型。 DSBGA 封装仅适用于2.85V 版本的 TPS7A05285PYKAR。 请帮您确认这一点吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    正确的做法是、我们没有为 TPS7A05发布 DSBGA 封装的2.8V 版本、并且我们目前没有发布此版本的任何计划。

    但是、我们确实拥有下一代低 IQ LDO TPS7A03 、它即将在 DSBGA 封装中发布2.8V、与 TPS7A05引脚相同。 TI.com 上提供 DSBGASot-23样片 、如果您想进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回复、但我想 TPS7A03比 TPS7A05贵得多、对吧? 因为它的性能比 TPS7A05更好、例如超低关断 IQ。