This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:充电电压不稳定

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964640/bq25703a-charging-voltage-unstability

器件型号:BQ25703A

您好!

我设计了一个充电器、该充电器可用于2节串联锂离子电池充电。 我的一些卡片没有问题、但我经常遇到问题。 (约60%至70%)

我看到 某些   卡上的电压高于设定值(大约+ 100mV)、充电电压不稳定。

充电电压差

我已将充电电压设置为8400mV。 但我看到8563mV 等 相同的布局、相同的软件、但我发现某些卡存在此问题。

2.充电电压不稳定

我用一些卡看到的问题。  某些卡上的充电电压不稳定。  充电电压每秒不断变化。 例如:首先以8554mV 开始 ,然后是8575mV,然后是8468mV,...

可能的问题:

组件组装: PCB 组件组装可能存在问题。  但在基本控制阶段没有问题。

2. 噪音:这可能是一个原因,但在这种情况下,我希望所有卡都有同样的问题。

 设计: 可能是我在设计中错过了一个问题。

软件 : 我正在控制/设置 MCU 上的充电器 IC。 我正在尝试相同的软件。 这就是我不认为它是基于软件的问题的原因。 此外、在使用"bqStudio"控制/设置充电器 IC时、我也遇到同样的问题。

5、等等

您对可能出现的问题有什么看法吗? 我的设计与 bq25703a EVM 非常相似、因此如果您可以通过电子邮件联系我、我可以与您共享我的原理图。 (部分部件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来、您在两种不同的模式之间进行跳跃、可能是电池充电和放电。

    您将电池充电电压设置为什么? 您的实际电池电压是多少? 您在哪里测量"充电"电压?

    请参阅数据表、根据您的充电条件、系统电压处于不同的调节环路下。 如果条件发生变化、您将获得不同的读数。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦林红、您好!

    感谢您的回答。

    不、我只用于充电。 只是充电。

    2.正如我之前说过的, 我已将充电电压设置为8400mV。 但我看到8563mV 等 当电池未连接到充电点时、我会看到不稳定的电压。

    3.我测量充电输出(+、-)上的充电电压。  

    4.请按附件查找我的寄存器。

    5.如果需要,我可以将原理图与消息共享。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../charger_5F00_registersbqStudio.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要连接电池。 请连接真实电池或 SMU、它将"解决"您的问题。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、这是可能的。 但我的电压有问题。 当我将电池连接到充电点时、一些 PCB 充电电压仍然为8.5V。 它可能会导致电池过压。

    如何解决此问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBATOVP (上升)在104%的 VBATREG (8400mV)时触发。 您不应看到 VBATOVP 为8.5V。 您是否在电池中热开关? 您能否确保该行中没有尖峰(例如、由其他活动创建)?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、104%是标称值、是的、您可能会看到 OVP 大约为8.5V+。

    那么、您为什么要为2节电池充电至高于8.5V 或 OVP? 这样做通常是不安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不、我不想为2S 电池充电超过8.5V。 我只想用我之前说过的8.4V 充电电压为2S 电池充电。

    2. 我将充电电压设置为8.4V,但当我将电池插入充电器时,我仍然看到充电电压为8.5V。 (我已经使用%90 SoC 电池对其进行了测试。 最大电压应为8.4V、但由于电压不稳定和充电电压错误、电池电压将变为8.5V)注意:某些 PCB 工作正常、但某些 PCB 存在此问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插入8.4V 电源后变为8.5V 是完全没有意义的!

    当您插入电池时、您是否看到有任何充电电流在流动? 也就是说、您认为电池充电至8.5V、还是8.5V 是"人工"电池电压、这是因为"插件"? 拔下电源插头后、它返回到8.4V。

    此外、在 SRP/SRN 还是在 SYS 上可以看到这种8.5V 电压? 如果这些节点不同、它们的电压是多少?

    我怀疑电路板上的某些感应线路/组件不是实心的。

    此致、

    林红