This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:VCX 引脚断开时的电池电压测量

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966103/bq77pl900-cell-voltage-measurement-when-vcx-pin-open

器件型号:bq77PL900

您好、支持团队、

我的客户询问 VCX 引脚打开时 bq77PL900的行为。 如果数据表图7上的 VC10引脚断开、bq77PL900如何监控 VC9和 VC10之间的电池电压? VC10下降时、这是否会看到比实际电池电压更大的电压? bq77PL900在每个 VCX 引脚上是否有任何灌电流源?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    bq77PL900使用采样来测量电池以进行保护检查、如数据表的图7所示、并使用采样来测量输出时的电压、如图17所示。  该引脚没有开路偏置电流、虽然它通常会漂移、但在规格或说明中不确定。  可以对电池平衡 FET 进行循环以在引脚上提供确定的负载、请注意、在8V 绝对最大差分限制下、对电池充满电且导线开路的测试可能会导致电池出现故障(导线开路)。