This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:通过汽车 AEC 认证的替代器件

Guru**** 2528620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS6593-Q1, TPS65023-Q1, TPS6594-Q1, LP87564-Q1, LP87561-Q1, LP87565-Q1, LP87562-Q1, LP87563-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965409/tps650864-automotive-aec-qualified-alternative-part

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS6593-Q1TPS65023-Q1TPS6594-Q1LP87564-Q1LP87561-Q1LP87565-Q1LP87562-Q1LP87563-Q1LP8764-Q1

团队、

对于符合 AEC 标准的 TPS650864X、是否有适用于汽车的替代器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有与 TPS650864等效的直接 AEC 器件

    TPS65023-Q1是 Xilinx 汽车设计中常用的器件、硬件可配置、我们将在明年年初推出 TPS6593-Q1、这是用户可编程的 TPS6594-Q1简化版。 目前、我们没有针对 Xilinx 进行任何预编程的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有任何类似 TPS650864的替代方案、其中输入电压最小值= 5V、I 输出=至少10A、符合 AEC-Q 标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    LP87562-Q1目前已发布、它使用三相电流创建具有最终相位的12A 轨+ 4A。 它可与多个 LP8756x-Q1系列(LP87564-Q1、LP87563-Q1、LP87561-Q1、LP87565-Q1)搭配使用、以创建各种不同的电源配置。 每个器件的-00可订购产品均可配置、这意味着安全 MCU 可以在启用 PMIC 之前将所需的电压和序列写入 PMIC。

    未来、TPS6594-Q1/TPS6593-Q1和 LP8764-Q1/LP8763-Q1多相器件支持与单状态机集成、也可以支持10A 电压轨。 两者的用户编程都在开发中、TPS6593-Q1将于明年年初推出。