This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:IOV:在过压条件下 SW 节点处的下拉电流

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966125/lm61440-q1-iov-pull-down-current-at-the-sw-node-under-over-voltage-condition

器件型号:LM61440-Q1

您好!

根据数据表 P.8、IOV (在过压条件下 SW 节点上的下拉电流)为0.5mA (典型值)。  请告诉我们下拉电阻在哪里?  IOV 是什么意思?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SW 到 GND 具有灌电流能力,可将电流从输出灌入 GND。

    IOV 表示过压(OV)条件下的电流(I)。

    谢谢