This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630CDDAEVM:LMR33630中无输出

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966179/lmr33630cddaevm-no-output-in-lmr33630

器件型号:LMR33630CDDAEVM
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好 、

我的客户现在设计了 LMR33630将12V 转换为5V。 但未发现任何输出。

1: 该引脚  按  如下方式进行测试

2. 使用 万用表 测试电感器 L9的电流为0.67-0.75A

3.  断电时,客户发现引脚1与引脚8短接

SCH 和布局如附件所示。 您能提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有电路板都是相同的还是只有一个电路板? 引脚1短接至 PIN8短接意味着内部 MOSFET 短接。

    谢谢