This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:电流限制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1451A, LMP8646, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966168/tl1451a-current-limit

器件型号:TL1451A
主题中讨论的其他器件: LMP8646LM5176

你(们)好

我的客户一直在使用 TL1451A。 我收到了有关该器件电流限制的问题。

客户目前正在使用 Vin=32V、Vout=28V。

1-1. 是否可以为此器件设置电流限制? 例如、当输出电流达到5A 时、电流受到限制、如果限制持续100ms 以上、器件将停止。

1-2. 您能否提供建议的电流限制电路?

2.您能否引入满足以下条件的直流/直流转换器?

-额定输入电压为40V

输出电流15A

-Vout 精度为+/-1%

电流限制功能

-100%占空比

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    1-1和1-2:不、器件不会测量电流、因此无法限制电流。 您需要添加一些限流器、如 LMP8646。

    所需的输出电压是多少? 如果输出电压可以高于或低于输入电压、我建议使用 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的建议。 对于#2、条件是 Vin=32V、Vout=28V、因此它们可能不需要降压/升压转换器。 您对降压转换器有什么建议吗?

    此致、

    山口