This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61310:LED2输出电流问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964806/tps61310-led2-output-current-issue

器件型号:TPS61310

您好、Sirs、

我的客户尝试将 LED2电流设置为700mA、但他们仅测量 LED2上的340mA 电流。 如何解决此问题?

原理图:

F/W 设置值:

静态空 StartTPS6105XFlash (U8字节密度)

         XBYTE[PG_GPIO_AL_CTRL0] 和=~GPIO_AL2_Driving_High;

 

         WriteTPS6105XReg (0x03、0x73);

         WriteTPS6105XReg (0x05、0x6f);

         XBYTE[PG_GPIO_AL_CTRL0]|= GPIO_AL0_Driving_High;

         

         WriteTPS6105XReg (0x01、0x1C);// LED 2 = 700mA

         WriteTPS6105XReg (0x02、0x9F);// LED1/3 = 400mA

         


LED1电流波形:

LED2电流波形:


LED3电流波形:


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    0x1C 表示器件处于关断模式。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

       您似乎尚未配置到闪存模式、例如、您需要将0x9C 写入 reg0x01。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢、这些信息对我很有帮助。