This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:输出放电功能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563211, TPS566235, TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965584/tps566235-output-discharge-function

器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件:TPS563211TPS568230

大家好、

TPS566235似乎没有输出放电功能、但电源正常引脚能否用于 TPS563211等输出放电?  TPS563211 d/s 中的"7.3.5通过 PG/SS 引脚进行输出放电"一节介绍了 PG 引脚可用于输出放电。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    我将与我们的设计团队再次核实 TPS566235是否具有放电功能。 将于星期一向您提供反馈。

    是的、通过一个电阻器将 PG 连接到 Vout、所有开漏 PG 可被用于输出放电。 但放电时间将比专用放电电路长很多。 对于 PG 至 Vout 电阻器、电平应为几千欧或几十千欧或100K。 而对于专用放电电路、放电电阻器电平为数百欧姆。 例如、TPS568230放电阻为420欧姆。 放电时间将很快。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Lishuang-san,

    感谢您的回答。 TPS568230看上去一切正常。

    如果您有有关可连接到 TPS566235 PG 引脚的上拉电阻最小值或可流经电源正常 FET 的最大电流值的信息、可以告诉我吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    有关 PG 的灌电流能力、请参阅数据表中的 IPGSK。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回答。  

     数据表中将 PG 灌电流描述为52mA (典型值)。 为安全起见、我将使用52mA x 0.8 = 40mA 作为最小值。 对于3.3V 输出、客户可以在 PG 引脚和 Vout 之间连接3.3V/40mA = 82.5 Ω(最小值)。 如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    找到 RPull-up 的最小值时、假设 PG 开漏 FET 导通、因此 VPG 对地短路。 实际上、FET 具有一个电阻 Rdson、它将会降低一些电压并导致 PG 电压高于接地电势。 当 FET 导通时、PG 电压必须足够低至
    作为后续电路的逻辑低电平。

    PG 电压是上拉电阻器和上拉电压的开漏 RDSon 的分压。 因此在您的假设中、使用82 Ω 上拉电阻器和5Vout,PG 电压 可计算为5V*(0.5V/52mA)/(82 Ω+0.5V/52mA)=0.524V、这可能高于后续电路逻辑低电平阈值。 这样就无法禁用后续电路。

    因此、请根据您的应用来确定 PG 上拉电阻器。

    详细信息可在附加的链接中进行检查。

    https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

    谢谢、

    Lishuang